This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:PP5V 电流限制

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237199/tps66020-pp5v-current-limit

器件型号:TPS66020

大家好、

我对这一段的意思感到困惑、

简言之、如果客户缓慢增大电流并最终达到5V/3.5A 电流限制、"VBUS"将如何反应?

它会立即下降吗? 还是在热关断前保持5V 电压?

谢谢、请内部咨询它的行为方式。

此致、

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    如果已达到电流限值、电压将作为负载的函数发生变化:

    "当出现过载情况时,设备保持恒定的输出电流,输出电压由(Ilim_PP5V x RLOAD )决定。"

    简言之、如果客户缓慢增大电流并最终达到5V/3.5A 电流限制、"VBUS"将如何反应?

    它会立即下降吗? 还是在热关断前保持5V 电压?

    [/报价]

    它将保持由 (ILIM_PP5V x RLOAD)确定的电压、直到热关断。

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rload 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重载是什么意思?

    负载的电阻。   

    此致、

    克里斯