我想通过开关仅通过电源电压 VIN 打开和关闭 LM5642电路。 不应中断到晶体管的电源路径。 因此、开启/SSx 的信号为"高电平"。 这是可行的吗?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我认为 ON/OFF 引脚为内部拉高电平、因此只需通过开启/关闭 VIN、即可将器件置于 UVLO 模式和退出 UVLO 模式、这将自动重启器件并进行标准软启动。 您的意思是、不应中断晶体管的电源路径? HS 功率 FET 是否连接到独立于 VIN 的恒定 VDD 源? 如果是、在 UVLO 期间、HDRVx 和 LDRVx 都将关闭、因此 FET 不会开关。

此致、
亨利
您好、Henry、感谢您的答案。
回答您的问题:我想通过一个小开关打开/关闭转换器、而不中断电源路径。 因此、我将输入电压分成了两条线路。 一条路径通过电流检测电阻到达高侧晶体管、另一条路径通过开关到达电路的 VIN。
如果我现在中断到 VIN 的路径、那么在 PWM 约为99%时、较低的晶体管会切换、而使用1%的高侧晶体管。
但 LM5642并未真正关断、因此仍会产生较小的输出电压。
此致。