This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750技术问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750, TPS2552, BQ25731, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237305/tps25750-tps25750-technical-issues

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713、、 BQ25731

您好、TI 团队、

我们还需要考虑 BQ25713没有 TS 引脚、如果 BT 模块检测到温度过高、则电池组的 NTC 当前接收到 BT 模块的 ADC 引脚、 如何通知 BQ25713更改充电和放电情况。

 

I2C 的定义需要与您确认。

<1> I2C 是否需要将第二个器件从 TPS25750设置为 BQ25713?  好像这有道理、BQ25713会被设置为在 TPS25750震动后接收指令。

<2>所有 BT 模块的 I2C 作为主设备、被连接到 TPS25750的从设备端?

<3>从 BT 模块的 I2C 作为主设备、连接到 TPS2552的主设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道您选择使用 BQ25713的原因? 我建议使用 BQ25731、因为这也在 TPS25750EVM 上使用、您可以在该 EVM 上测试配置。

    通常、TPS25750通过 I2C3m 与 BQ 器件通信、其他 I2C 主器件将通过 I2C2s 与 TPS25750通信。

    此致