This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:减少睡眠模式下的电流消耗

Guru**** 2563090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236628/bq40z80-reduce-current-consumption-during-sleep-mode

器件型号:BQ40Z80

您好!

根据 BQ40Z80数据表、如果 CHG FET 关断、睡眠模式下的电流可以降低。

可以调整哪些参数来降低睡眠模式期间的电流消耗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您可以通过增加电流和电压时间参数来降低电流、也可以通过禁用 CHG FET 来降低电流:

    如果将时间段增加到非常高的值、则精度可能会受到影响、具体取决于负载。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    更改 Sleep:Voltage Time 和 Sleep: Current Time 会影响精度? RSOC?

    如果 RSOC 受到影响、您能否详细说明一下、因为这些电压时间和电流时间是 睡眠模式期间的测量时间、而不是正常模式期间的测量时间?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是的、RSOC 可能会受到影响、任何与库仑计数和电压读数相关的东西(所有监测参数)

    电压和电流时间是睡眠模式下的测量周期。在正常模式下、我们会不断进行测量、因此我们捕获所有通过的电荷、因此误差较低。 如果有一些电流在睡眠模式下会发生变化、那么监测计可能看不到两个测量周期之间的实际电流、它将在两次测量之间求平均值。 电流需要超过唤醒电流才能立即启动 CC、或者在固件 CC 测量期间、电流需要超过睡眠电流。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    在我们的应用中、MCU 会在放电或充电时向 BQ40Z80发送 SMBus 消息。 此 SMBus 将唤醒 BQ40Z80、并使 BQ40Z80进入正常模式。 如果是这种情况、睡眠模式下较长的电压时间和电流时间不会影响正常模式期间的 RSOC。 我是对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是的、如果您的主机系统知道何时会有任何电流流动并唤醒监测计、那么即使您增加了样本之间的时间、误差也会很小。

    此致、

    怀亚特·凯勒