This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:关于"栅极驱动电容器"'s 值

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237317/tps54a20-about-gate-drive-capacitor-s-value

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家

"8.2.2.10栅极驱动电容器选型"说明了添加1uF 电容器、但我是否必须考虑由于直流偏置等原因而降低额定值? 考虑到直流偏置、EVM 为0.33uF。 另一方面、我要连接的电容器是0.18uF、这是个问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryota-San:

    在5V 直流偏置后、我们的 EVM 上的1uF 电容器的电容为0.66uF (如下所示)、我们建议不要低于0.5uF (降额的50%)的任何值、因此0.18uF 是不够的。 任何低于均可能会导致稳定性问题。