This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电池组电压异常高于65.5V

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236377/bq76952-bq76952-pack-voltage-abnormality-above-65-5v

器件型号:BQ76952

您好、TI 团队:
我们在16S 配置中使用 BQ76952。 当电池组电压/电池组电压高于65.5V 时、电压读数异常、并读数为"0.3至1V"。 任何低于65.5的电压、读数正常。 这种行为的原因可能是什么?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    是否只是电池组/电池组电压读数降至~"0.3至1V"? 电芯输入读数(VCx 引脚)如何?

    PACK 和 BAT 引脚可以支持相对于 VSS 高达85V 的电压。 ADC 转换将在6V 左右饱和、 该器件确保每个电池单元的精确电压测量高达5.5V。  您使用的最高电池电压是多少?  

    请分享您的原理图。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jose。

    是的、只有电池组/电池组电压下降至"0.3至1V"。

    VCx 引脚上的所有电池电压都是正常的、不超过4.2V、因为我们使用的是 NMC 化学锂离子电池。

    即使在通过蓝牙连接的串行监视器上、所有电池电压也正常。  

    在 BAT 引脚处使用万用表测量时、PACK 电压读数正常值为66.4V、但串行监视器上的读数或 AFE 中的数据是唯一异常。

    电池组/电池组电压是正常的、但直到65.5V、之后电压降至0.3V 至1V。

    谢谢!

    此致

    Ibrahim Saqib  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohammed:

    此行为之前尚未报告、该器件应该能够在您的设置下正常工作。 我建议您直接参考我们的评估模块板、并仔细比较您的连接。 BQ76952评估模块

    确保 BAT 引脚周围使用的元件的额定电压正确。 仔细调试/测量从 BAT+到监控 BAT 引脚的路径、查看电压变化的地方。 BAT 的 AFE 读数是多少?

    请分享您的原理图以查看连接。 如果不希望任何人看到原理图、可以使用私人消息发送该原理图。

    此致、
    何塞·库索