您好、TI 团队:
我们在16S 配置中使用 BQ76952。 当电池组电压/电池组电压高于65.5V 时、电压读数异常、并读数为"0.3至1V"。 任何低于65.5的电压、读数正常。 这种行为的原因可能是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复 Jose。
是的、只有电池组/电池组电压下降至"0.3至1V"。
VCx 引脚上的所有电池电压都是正常的、不超过4.2V、因为我们使用的是 NMC 化学锂离子电池。
即使在通过蓝牙连接的串行监视器上、所有电池电压也正常。
在 BAT 引脚处使用万用表测量时、PACK 电压读数正常值为66.4V、但串行监视器上的读数或 AFE 中的数据是唯一异常。
电池组/电池组电压是正常的、但直到65.5V、之后电压降至0.3V 至1V。
谢谢!
此致
Ibrahim Saqib
尊敬的 Mohammed:
此行为之前尚未报告、该器件应该能够在您的设置下正常工作。 我建议您直接参考我们的评估模块板、并仔细比较您的连接。 BQ76952评估模块
确保 BAT 引脚周围使用的元件的额定电压正确。 仔细调试/测量从 BAT+到监控 BAT 引脚的路径、查看电压变化的地方。 BAT 的 AFE 读数是多少?
请分享您的原理图以查看连接。 如果不希望任何人看到原理图、可以使用私人消息发送该原理图。
此致、
何塞·库索