This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:UVLO 最大值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820, TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236512/tps543620-uvlo-max-value

器件型号:TPS543620
主题中讨论的其他器件:TPS543820

大家好、

TPS543620和 TPS543820的最大 UVLO 值是多少?

 

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    VIN UVLO 最大值为4.1、典型值为4.0V。  

    对于下降、无论上升是什么、都将具有150mV 的迟滞。

    我希望这可以回答您的问题

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的提示回复。

    我了解迟滞的最小值/最大值与典型值相同。

    谢谢。
    太棒了