主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、 BQSTUDIO
尊敬的 CIRs 和 Madams:
我们正在考虑使用 BQ27520-G4。
操作验证中使用的电池规格为3.7V、1500mAh 和5.7Wh。
已成功从 TI 网站的 GPCCHEM 获得 ID、现在正在使用 ChemID:0321。
最初,我们使用化学 ID :1200,这是 GCPCHEM 报告的最好的,但 RUP_DIS 在学习周期测试中变成'H',所以我们使用化学 ID :0321。
通过采用化合物 ID 0321、RUP_DIS 可以保持"L"。
我认为 VOK 也是正常的趋势。
但是、即使在完成学习周期之后、数据存储器中的 Update Status 仍为0x00、不会变为0x02。
我已经对 E2E、TRM 和"成功实现学习周期"进行了不同的调查、但我尚未能够确定这是否是一个问题。
每个电流的设置如下:
- 锥形电流:150mA (=C/10)
- DSG 电流阈值: 90mA
- Chg 电流阈值: 110mA
- 退出电流: 75mA (=C/20)
它满足以下条件:
-"DSG Current > Quit Current"
-"收尾电流> Chg Current > Quit Current"
您知道 Update Status 保持为0x00而未更改为0x02的原因是什么吗?
仅更新了电量监测的"Cycle Count"和"Cell 0V at Chg Term"和校准的"CC Offset"。
/* 成功实现学习周期文档 URL */
此致、
毫米