This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:学习周期未成功完成的问题

Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, GPCCHEM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234659/bq27520-g4-issue-with-learning-cycle-not-completing-successfully

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQSTUDIO

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们正在考虑使用 BQ27520-G4。

操作验证中使用的电池规格为3.7V、1500mAh 和5.7Wh。

已成功从 TI 网站的 GPCCHEM 获得 ID、现在正在使用 ChemID:0321。

最初,我们使用化学 ID :1200,这是 GCPCHEM 报告的最好的,但 RUP_DIS 在学习周期测试中变成'H',所以我们使用化学 ID :0321。

通过采用化合物 ID 0321、RUP_DIS 可以保持"L"。

我认为 VOK 也是正常的趋势。

但是、即使在完成学习周期之后、数据存储器中的 Update Status 仍为0x00、不会变为0x02。

我已经对 E2E、TRM 和"成功实现学习周期"进行了不同的调查、但我尚未能够确定这是否是一个问题。

每个电流的设置如下:  

 - 锥形电流:150mA (=C/10)

 - DSG 电流阈值: 90mA

 - Chg 电流阈值: 110mA

 - 退出电流: 75mA (=C/20)

它满足以下条件:

 -"DSG Current > Quit Current"

  -"收尾电流> Chg Current > Quit Current"

您知道 Update Status 保持为0x00而未更改为0x02的原因是什么吗?

仅更新了电量监测的"Cycle Count"和"Cell 0V at Chg Term"和校准的"CC Offset"。

/* 成功实现学习周期文档 URL */

https://www.ti.com/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?ts=1686040068138&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fja-jp%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dja-JP%2526searchTerm%253DSLUA903%2526nr%253D208

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM:

    您能否共享您的 gg 文件以及 BQStudio 日志文件、以便我帮助进一步调试您的问题。

    您在开始学习周期过程之前是否发送了"IT_ENABLE"。 通常、每当发送此命令时、
    "更新状态"应自动从0更改为4。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的来信。

    我要附加 gg 文件、.log 文件、.err 文件。

    根据步骤、在采集日志数据之前发出"IT_ENABLE 0x21"和"RESET 0x41"命令。

    >"更新状态"应自动从0更改为4。

    在 TRM 中、BQ27520-G4的更新状态定义为从0x00到0x03、因此保持在0x00。

    e2e.ti.com/.../LogAndGgfiles.zip

    放电电流约为 C/7、充电电流约为 C/2、终止电压为3000mV。

    [C/5放电]=>[Relax Time 5H]=>[C/2 Charge]=>[Relax Time 2H]=>[C/5放电]=>[Relax Time 5H]

    我正在确认.log 文件、但状态和标志似乎不错。

    我担心每次都会向错误文件(.err)发出"Undefined FCC"。

    但是、即使我确认了发出此错误时的日志数据、也有可能是在 与完全充电无关的时间发出了此错误。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM:

    您使用的是哪种化学电池、其终止电压是数据表中指定的3V? 用于学习
    为达到循环目的、我们需要将电池放电至数据表上指定的端接电压。

    未来、还请在 BQStudio 中记录电流、因为这是一项重要的调试信息。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    根据您的建议、我将端接电压设置为3200mV 而不是3000mV、并从 GPCCHEM 获得了新的 ChemID 1265。

    使用 ChemID 1265并将结束电压设置为3200mV 并检查学习周期、我能够确认 Update Status 从0x00更改为0x02、并且 Ra 表也已更新。

    我了解到、这种电池很难在下限范围内使用。

    即使"Control Status"、"Flags"和"Operation Status"正常响应、是否存在无法正确完成学习周期的情况?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM:

    在很多情况下、学习周期无法正确完成。 例如、不使用
    适合您的电池的 ChemID、无法达到有效的充电终止、而且根本就没有
    充放电后提供足够长的休息时间、仅以这些为例。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NICK-SAN、

    这是有道理的。

    在使用该电池的情况下、事实证明、即使是通过 GPCCHEM 获得匹配的化合物 ID、也很难将其使用到极低的限值。

    我们会考虑使用3200mV 或3100mV 而不是3000mV 的端接电压。

    您的建议非常有帮助。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM:

    很高兴我能够提供帮助!

    是的、在完成设计后、可以将终止电压设置为适用于您的系统的值
    学习循环。  

    此致、
    尼克·理查兹