This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:DisplayPort 交替模式不工作

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, USB-C-PD-DUO-EVM, TPS65987D, TIDA-050014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233634/tps65987d-displayport-alternate-mode-do-not-work

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1046EVMUSB-C-PD-DUO-EVMTPS55288TIDA-050014、10G-EXPANSION-EVM

TI 团队您好

我正在尝试使用评估板(USB-C-PD-DUO-EVM 和 TUSB1046EVM)在 DP 交替模式兼容显示器上投影图像。

应用报告(SLVA844B、P15)指出 DFP 会发送一条进入模式命令消息。

https://www.ti.com/lit/an/slva844b/slva844b.pdf?ts=1685672317859&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

不过我收到了 PD 日志、发现 DFP (TPS65987D)未发送进入模式命令消息。

您知道是什么导致交替模式无法正常工作吗? 或者、我还应该检查其他什么东西吗?

作为成功交替模式的 PD 日志、还捕获并比较了笔记本电脑通信。

左侧捕获:USB-C-PD-DUO-EVM+TUSB1046EVM+显示

右截屏:laptopPC+Display(DP 交替模式成功)

我使用了 USB-C-PD-DUO-EVM 的接收器侧板。 附件是我写的项目。

请参阅应用报告 SLVA844B、设置了以下四个位置。

①0x38 μ A、交替模式进入序列
②0x47、TX 身份数据对象
③0x51 μ A、DisplayPort 功能
④0x5C μ s、GPIO 事件映射

  USB-C-PD-DUO-EVM 的 GPIO3作为 HPD 连接至 TUSB1046EVM。

  USB-C-PD-DUO-EVM 的 GPIO14 作为 FLIP 连接至 TUSB1046EVM。

(当然、我 知道按钮 S202、USB-C-PD-DUO-EVM 将不起作用。)

e2e.ti.com/.../230524USB_2D00_C_2D00_DUO_2D00_EVMsink_5F00_TPS55288.pjt

 

此致、

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    USB-C-PD-DUO-EVM 仅用于电源、由于 EVM 设计、不支持其他功能。

    您将需要使用实际的 TPS65987D EVM 来实现 DisplayPort 功能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

    感谢您的答复。

    我还有两个问题。

    (1)所附的项目(基于具有交替模式的[TIDA-050014接收板])在写入实际的 TPS65987DEVM 时是否可以正常工作?

    如果遇到任何问题、应该将哪些 GUI 选项用作基本工程?

    (2)您说"由于 EVM 设计、不支持其他功能"、确切的限制是什么?

    这些限制是由电路还是软件工程导致的?

    我想知道这是否与 DFP (TPS65987D)未发出进入模式命令消息的原因有关。  

    此致、  

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    这个问题来自我的客户。  

    他们如何使用 TPS65987DEVM 或其他 PD 控制器评估交替模式功能?  10G-EXPANSION-EVM 已停产、不再支持。

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10G-EXPANSION-EVM 用于传输 DP 数据。 您仍然可以评估 不带此功能的交替模式消息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于(1)、您需要使用高级模板来创建支持交替模式的工程。

    对于(2)、PWR DUO 接收板将因电气设计而不工作。

    请使用高级模板创建工程、如果工程不起作用、则收集 PD 日志、以便我可以分析问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy
    感谢您的答复。

    如果您知道详细信息、请告诉我。
    >对于(2),由于电气设计,PWR DUO 接收板将不工作。

    我已从 PWR DUO 接收板上的 GPIO3 (HPD)和 GPIO14拔出电线、并将其连接到 TUSB1046EVM。
    但您说的是 DFP (TPS65987D)使用其他信号线 SBU、SSTX 和 SSRX 来发送 进入模式命令消息

    此致、
    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接收板不具有 VCONN 功能、在交替模式下、如果 TPS65987D 是 DFP、则需要为 VCONN 供电。

    进入模式消息通过 CC 线路发送。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

    非常感谢您提供的有用信息。
    为紧急起见、我已将 LDO_3V3_Sink 连接到 PP_CABLE (引脚25)、这是 VCONN 的电源、能够始终成功确认交替模式序列。 (根据数据表、我很想提供5V 电压并设置一个旁路电容器。)

    顺便说一下、我了解到 PWR DUO 接收板不会通过图像信号、因为 DisplayPort 信号通过的信号线路 SBU、SSTX 和 SSRX 是未连接的。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    很高兴问题得到解决。 如果您遇到其他问题、请不要犹豫、继续打开另一个主题帖。

    此致