This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:黄金映像

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236840/bqstudio-golden-image

器件型号:BQSTUDIO

大家好、我已经导出了.bq.fs 和.df.fs 文件、但我有一些问题:

1)两种文件类型之间有什么区别? 我使用 I2C 电量监测计

2) 2)如何在固件中使用正确的文件? 是否有 TI 函数可以获取这些数据并自动与监测计通信?

我是否应该开发一个可读取 TXT 文件、解码指令并逐行执行的自定义函数?

这似乎是一个非常困难的过程、我 希望获得在固件中使用此文件的分步指南。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G:

    1.两个文件格式相同。 当您要升级固件时使用.bq.fs、否则 df.fs 文件就足够了。

    2.固件可以实施代码来读取文件并向电量计发送命令。 TI 不提供任何用于.fs 文件的生产工具、但您可以使用第三方提供商。

    您是想自行开发还是使用第三方、这取决于您。

    对于您自己的开发、请参阅以下常见问题解答 e2e.ti.com/.../faq-bqstudio-what-is-the-ti-bms-flashstream-file-format