This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28250EVM-501:原理图问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28250, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237138/ucc28250evm-501-questions-for-schematics

器件型号:UCC28250EVM-501
主题中讨论的其他器件:UCC28251、UCC28250

你(们)好。

客户对 EVM 原理图有几个问题。 您可以帮助对其进行评论吗?

1.客户希望在 D5后添加一个降压电路来确保 VDD1稳定、因为他们担心空载时 VDD1不稳定。 运行是否正常? 你这么说吗? 类似的电路如下面的红圈所示。

2.低于红圈的电路有什么功能?  

3.您是否有 UCC28251的 Excel 设计工具?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.降压电路可以使用。 LDO 仍然存在、因此看起来不需要这个额外电路。

    2.用于输入电压线路 UVLO 的开启。

    3.可以使用 UCC28250的相同 Excel 设计工具。