This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621MM 的关闭问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234966/problem-on-off-for-lm2621mm

主题中讨论的其他器件:LM2621

我们使用  LM2621MM 作为升压稳压器将3.7到4.6V 之间的电压转换为5V。 引脚 EN 连接到与3V3配合工作的 MCU 的 GPIO。 在原理图下方 。 原始输入电压介于3、7和4.6v 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    很抱歉回复延迟。

    使用  LM2621MM 时遇到了哪些问题? 或者想要查看原理图吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的问题是启用模式。 当 ENABLE 为高电平时稳压器工作、但在 EN 为低电平时不会取消激活  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad、

    您是否在电路(例如 MCU)提供"EN 低电平"信号时测量了 EN 电压? 当您看到 EN 为低电平而 LM2621MM 仍然工作时、Vout 是多少?

    请尝试直接将 EN 短接至 GND、然后检查5V Vout 是否仍然存在。

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、我正在和 Saad 一起从事同一个项目。 我在 EN 引脚为低电平或连接到 GND 时完成了这些测试、它的 Vout 为4.3v、 即使我们将 EN 更改为高电平但它 保持为4.3v、我们也无法获得5V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    感谢您的信息。

    正常观察到、当 EN 为低电平时、Vout 为4.3V。 LM2621是一款没有真正断开功能的非同步升压转换器。 当 EV 为低电平时、器件将处于非运行状态并停止开关。 Vin 可以通过电感器和二极管达到 Vout、同时二极管上会出现轻微的压降。

    当 EN 为高电平时、请测量并提供 EN、Vin、Vout 和 SW 电压波形。

    此致

    雷