我们使用 LM2621MM 作为升压稳压器将3.7到4.6V 之间的电压转换为5V。 引脚 EN 连接到与3V3配合工作的 MCU 的 GPIO。 在原理图下方 。 原始输入电压介于3、7和4.6v 之间 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hamza:
感谢您的信息。
正常观察到、当 EN 为低电平时、Vout 为4.3V。 LM2621是一款没有真正断开功能的非同步升压转换器。 当 EV 为低电平时、器件将处于非运行状态并停止开关。 Vin 可以通过电感器和二极管达到 Vout、同时二极管上会出现轻微的压降。
当 EN 为高电平时、请测量并提供 EN、Vin、Vout 和 SW 电压波形。
此致
雷