请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS63802
您好、TI 支持团队
我对使用的超级电容器充电电路 IC TPS63802有疑问。 为什么演示板使用 INA181A4 IN+和 IN- 引脚? 如何保留与 INA181A4 IN+和 IN- 引脚的连接?
如果演示板的连接不正确、我会对此感到困惑。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.