This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121用作充电器

Guru**** 2385000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234679/lm5121-lm5121-work-as-a-charger

器件型号:LM5121

大家好、

我的客户正在考虑将此器件用作充电器。 它们需要的功能是电压调节和电流限制。

规格为:输出为48V、限制电流为5A。  

支持需要:

1.此设备是否满足此要求?

2.是否有其他更适合此类应用的设备?

此致、

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 此应用的输入电压范围是多少? 我想客户希望具有恒定的负载电流、对吗? 我们期待您的回复。  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM。

    是的、它们需要在电池电压达到 CV 阈值之前提供恒定的负载电流。

    并且规格已更改:

    • 输入:13-22V
    • 输出范围:30-35V
    • 峰值功率:100W

    有什么好的解决方案可以推广?

    此致、

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于上述消息中共享的规格、该器件正常。 如果需要进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、

    EM