This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:具有宽输入电压的替代组件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62080, TPS62290, TPS62840, TPS62200, TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234179/tps62740-alternative-components-with-wide-vin

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件:TPS62840TPS62200、TPS62080、 TPS62260、TPS62290

尊敬的 TI 团队:

我们正在评估降压转换器的一些选项。 我们在另一个项目中使用 TPS62740DSSR、但输入范围限制为5.5V。  

您能否推荐一组允许高达6V 输入电压的类似元件?

TPS62740DSSR 的数据表说明了绝对最大输入电压范围为6V、但这不能保证器件可以正常运行、对吗?

我们发现  TPS62840 可能是一个可能的 器件。 它还显示了1.8V 至6.5的 VIN 范围以及 60nA 的更低静态电流。 您可以推荐任何其他器件吗?
在这组替代方案中、是否有 集成  VLOAD 引脚特性的选项?

感谢您的关注、


法比奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    TPS62840是适用于更高 VIN 工作范围的低 IQ 器件。 但是、没有 VLOAD 引脚特性。 您能告诉我这是什么应用吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢您的回复!

    我们的目标是将该组件集成到电池供电型物联网应用设计中。
    在这种情况下、 必须 考虑多种电池类型。
    是否有任何其他 类似的器件可以考虑使用?

    此致、

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    谢谢。 TPS62840是唯一可达6.5V 的低 Iq 部件。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢您的答复。

    是否 可以为此应用建议任何其他与所需输入范围兼容的类似组件集(即 TPS62080DSG 或 TPS62200)?  它们允许高达6V 的输入电压范围。   它是否适用于4芯(4.8V)镍氢电池?   


    感谢您的关注。

    此致、

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    是的、TPS62080和 TPS62200也是额定电压为6V 的器件。

    这些是一些备用的6V 额定器件-

    • TPS6223xx  
    • TPS62260
    • TPS62290
    • TPS62851x

    它们也可与4节镍氢电池一起使用。

    TPS62840对您的应用是否有一些疑问?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢您的答复。

    我想澄清以下主题。


    在   PFM 模式下运行时、在较低高频噪声(电感器充电期间的电流突发)和低频纹波方面、哪种性能/最优化的器件?  
    例如、如果  TPS62840 是最新的器件和显示最佳性能的器件、那么在考虑整个输入电压范围和假设输出电流低于15mA 的情况下、这两个元件的预期(最坏的情况)电平是多少?

    此致、

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您可以使用我们的 WEBENCH 工具( https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator )来计算 TPS62840 - DLC 的 PFM 纹波。

    例如、对于采用默认 BOM 的2.7 VOUT (2.2uH 和10uF 有效 COUT)、您可以获得约 38mV 的峰峰纹波、而仅包括输出电容器的寄生 ESR。  实际上、由于  输出电容器的 ESL、该损耗可能会更高一些。  

    对于高频噪声、哪个频率范围对您至关重要? 您是否关心带负载阶跃的 PWM 突发或与每个开关周期内 SW 节点的上升/下降时间相关的 EMI?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指在 PFM 模式(非 PWM)下运行时的 HF 噪声分量。
    请参见下图



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    在您分享的图中、TP62840在 PFM 中没有多个开关周期。 每个周期后面都有单个开关周期、然后是暂停时间。 与突发中的多个开关周期相比、这有助于降低输出纹波。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的澄清。 我想我们可以结束这个主题了。

    非常感谢您的支持。

    此致、
    法比奥