This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:关于 CT 和上升时间的查询

Guru**** 2383270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236075/tps22918-inquiry-about-ct-and-rise-time

器件型号:TPS22918

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS22918并有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

1.我想使用0.1u 到0.33u 的 CT、但看表1。 仅显示0到10000p。

您能告诉我们可以调节 SR 的 CT 电容器电容的可用范围吗?

2.请告诉我们除电容器外是否存在 SR 变化范围。

3. 打开/关闭电源时、同一个人的 SR 是否有任何变化?

4. QOD 是电压下降时的函数。

换句话说、它不会影响 Vout 的上升(SR)、是正确的吗?

5.表2显示 SR 也会受到 Vin 电压的影响、但公式(3)中没有 Vin。

原因是什么? 您能提供一些材料吗?

6. CT 电容器的建议额定电压为何因输入电压而异?

例如、当 Vin=4.5V 时、如果使用额定电压为10V 的 CT 电容器、可能会出现哪种现象?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:  

    请允许我回答以下问题:  

    1. CT 没有硬性限制。 唯一的限制是导通时间越长可能会导致器件发热。
      此外、对于数据表中指定的 CT 值之外的 CT 值、我们不指定任何时序。
    2. 在给定 CT 电容的情况下、我们未指定任何 SR 变化。 数据表中"表2. 上升时间表"是典型值。  
    3. 在器件下电上电时、SR 不应发生变化、除非输出电压尚未因之前的器件关断而完全放电
    4. QOD 仅在 ON 降至 VIL 以下时激活、不会对上升时间产生影响。  
    5. 表2显示了与 Vin 直接相关的上升时间。 表2显示了上升时间、即预期压摆率与给定的 Vin 条件相乘。  
    6. 电容器在接近其工作的最大额定电压时会显著降低额定值。 我们建议 CT 电容器的最小额定电压为25V、以实现出色性能。 CT 引脚可以看到约为输入电压条件3倍的电压。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的答复。

    我会将您的建议与客户分享。  

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市