This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:将正极到负极并联降压-升压转换器以增加输出电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40075, LM27403, LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236987/lm5051-connecting-positive-to-negative-buck-boost-converter-in-parallel-to-increase-the-output-current

器件型号:LM5051
主题中讨论的其他器件:TPS40075LM27403

大家好、

我们的客户正在寻找一款 输入电压= 15V、输出电压=- 12V、输出电  流= 2A 的直流/直流转换器、并可以与同一个直流/直流转换器并联以增加输出电流。

他  通过 将输出接地并使用该器件的 GND 作为负输出来将 TPS40075或 LM27403配置为负输出转换器、如以下应用手册中所示

https://www.ti.com/lit/an/snva022e/snva022e.pdf

LM5051是否适合并联 TPS40075或 LM27403直流/直 流转换器?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    LM5051是一种 ORing 控制器。

    在 ORing 配置中连接两个电源时,输出连接到电压最高的输入电源。 具有较低输入电压的电源的电源路径由 ORing 控制器断开、并阻止反向电流流动。

    只有当两个输入电源的输出电压以及路径阻抗引起的压降在45mV 范围内彼此非常接近时、才会在这两个输入电源之间进行负载共享。  当 IN 和 OUT 之间的差值大于45mV 时、LM5051会关断 FET 以阻断反向电流。