This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:工作电压和频率范围

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236904/ucc28911-operating-voltage-and-frequency-range

器件型号:UCC28911

大家好、

我们的客户正在寻找 规格如下的 UCC28911参考设计:

  1. 输入辅助电压范围: 50V 到300V AC
  2. 工作频率       : 45Hz 至65Hz
  3. 所需输出电压: 3.3V DC
  4. 所需输出电流: ~100mA

 以下链接中的 UCC28911参考设计的最低工作电压为85V、最大值仅为270V。

https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28911

但是、 以下 UCC28911的 Webench 仿真 在60Hz 输入频率下支持50V 至300V。

webench.ti.com/.../242

请您确认  UCC28911是否 可以在上述规格下运行。

此致、

达尼洛