This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2528360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236875/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

您好!

我正在尝试对 UCC28070平均 SPICE 模型进行仿真、该模型已进行编码。
当我尝试对其进行仿真时、收到错误"节点太少"

我还看到符号上的以下引脚、数据表中未列出/定义这些引脚

f_kHz

IRIPA

IRIPB

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 UCC28070的查询。

    只要您使用平均值、就可以。 PSPICE/TINA 中的加密模型应该可以正常工作。 如果您尝试使用其他 SPICE 仿真器或 SIMETRIX、则可能会遇到错误。

    该模型需要一些在理想情况下仅可从开关波形获得的信息(相对于此而言、这是一个平均值。 模型)。 在这种情况下、

    开关频率和纹波电流。 F_kHz 代表以 KHz 为单位的开关频率、IRIPA、IRIPB 代表

    纹波电流。 在纯瞬态模型中、此信息是固有可用的、而在平均模型中、

    它必须通过数学方法进行计算。 这就是平均值模型中需要这些额外引脚的原因。

    这不存在于实际零件中(仅对于平均模型模拟是必需的)。

    平均值模型与拓扑相关、仅适用于 EVM 配置。

    但是、您可以更改此拓扑内的元件值以匹配您的电路。

    对于原理图配置、您不必对拓扑进行任何更改。

    f_kHz 是根据您连接的 RT 电阻器自动计算得出的。

    类似地、只要您离开配置、IRIPA 和 IRIPB 就会自动计算

    不变(F_kHz、IRIPA 和 IRIPB 从 UCC28070连接到 BOOST_AVG 模块)。

    此致、

    哈里什