This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110充满电的电池容量值错误

Guru**** 2502985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236933/bq34110-bq34110-wrong-value-of-full-charge-battery-capacity

器件型号:BQ34110

我使用 Battery Management Studio 在数据存储器中将 Learned Full Battery Capacity 设置为20000mAh

但寄存器上报告的完全充电容量保持在2200mA。

我怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将 Design Capacity 值更新为20000mAh、但报告的完全充电容量仍然为2200mA。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Battery Management Studio 似乎没有正确设置该值。 我通过编程方式设置它、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当您将 Learned Full Battery Capacity 和 Design Capacity 设置为20000mAh 时、您是否仔细检查以便从目标器件读回该值以确认已写入所需的值? 即、回读值是否与您之前写入的值一致?