This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:无法使器件正常工作

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236915/lp5860evm-having-trouble-making-the-device-work-propertly

器件型号:LP5860EVM
主题中讨论的其他器件:LP5860USB2ANY

大家好!

我正在尝试在 Windows 10计算机上设置 LP5860评估板。

我使用随设备附带的 USB2ANY 适配器。

我按照所有硬件/软件设置说明进行操作。

我使用30引脚带状电缆将 EV 板连接到 USB2ANY 器件。 所有跳线均设置为默认值。  

将 USB2ANY 连接到 PC 时、我可以在"蓝牙和其他器件"下看到一个名为"MSP430 Based HID Device"的器件。

首次输入"LP586X"软件时、在窗口左下方有一个按摩"Hardware not connected"。 如果按"方括号"符号、则会显示"Connecting to TI Cloud Agent……" 它保持这样的时间很长,然后我得到按摩"GC 运行时安装错误"。

我尝试过安装它几次、没有任何帮助。

谢谢、请帮助我们。

随附的错误屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些可能的方法可以解决您的计算机上的此问题。  

      1.拔出 USB2ANY 和笔记本电脑之间的连接

      2.右键点击 GUI 图标,选择"以管理员身份运行"

      3.按  Ctrl+Shift+Esc 查看任务管理器是否 有 NWJs 正在运行(如果有、请结束任务)

      4.如果以上任何一项都不适合您,只需重新启动您的电脑即可  

    如果不适合您、 我假设问题是由于您的计算机的软件兼容性造成的。 您可以尝试在您的笔记本电脑上重新安装 EVM、或者只需将其安装在另一台计算机上(如果您有的话)。

    谢谢!

    伊夫·李