This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:这是适合我的应用的组件吗? 充当低压电池系统的接触器

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, TPS1211-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236262/tps1211-q1-is-this-the-right-component-for-my-application-working-as-a-contactor-for-low-voltage-battery-system

器件型号:TPS1211-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS4811-Q1

大家好、我正在开始一个新项目并正在寻找双向开关。我可以看到这一部分、并且想知道我是否可以获得一些支持、了解什么是适合我的用例的最佳组件。

这适用于具有80A 峰值电流的48V 电池。 我要寻找的是一种打开/关闭输出的方法、以防止电池组永久带电连接。 这种情况下、空间和成本非常敏感、因此我认为我无法封装接触器。 因此、我想了解是否有任何像1211-Q1或4811-Q1这样的 PCB 组件适用于此应用。 此应用需要允许双向电流、因为它将通过 TI 路径(仅在电池正极侧)对电池组进行充电和放电。 它还将具有再生制动功能、这增加了对双向电流的需求。

此组件能够实现什么吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您的联系!

    您是否需要反向电流中的过流保护?

    最大负载电流是多少?

    您能告诉我们终端产品  

    电池连接在开关的一侧。 开关另一侧连接什么-它是负载还是充电器?

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    过流保护将是理想的,但我的路径中也会有一个分流器,它将反馈到我的 IC ,所以我可以用它在高电流事件中关闭器件,我可以有什么电流保护?

    -最大负载电流为80A。

    -最终产品是用于小型汽车应用的48V 电池-电动移动型

    -两者皆可。 另一端是在电池电量耗尽并需要重新充电时运行负载和充电器。 连接负载后、也会重新启动。

    我唯一感到紧张的另一件事是、MOSFET 处于失效闭合/短路状态。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    对于48V 应用、请考虑将 TPS4811-Q1视为 100V 器件

    TPS4811-Q1可在正向方向上提供过流和短路保护。 要   在反向提供过流保护、请测量分流电流、然后控制 TPS4811-Q1的 INP 引脚

    为了使 TPS4811-Q1始终保持导通状态、需从 VIN 和 VOUT 为 VS 引脚供电、如下所示。  https://www.ti.com/lit/ug/sluuck8a/sluuck8a.pdf?ts=1686365824716 

    TPS4811-Q1没有 MOSFET 故障/短路检测功能。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    那么、4811-Q1能否用于所述的用例? 以及如何设置该电路以在电动汽车应用中工作、从而实现充电电流和放电电流。 需要允许两者都不在之间切换、以允许 REGEN。

    此外、如果永久供电、则当 EN 处于低电平时以及当 EN 为高电平时(因为它将由电池供电)消耗的电流是多少?

    最后、我该向谁谈谈这些组件的可用性? 您的页面上没有库存、但我每年将需要大约500个。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    是的、通过从 VIN 和 VOUT 为 VS 引脚供电、TPS4811-Q1允许电流双向流动

    此外、如果永久供电、则当 EN 处于低电平时以及当 EN 为高电平时(因为它将由电池供电)消耗的电流是多少?

    [/报价]

    Rakesh->700uA

    最后、我该向谁谈谈这些组件的可用性? 您的页面上没有库存、但我每年将需要大约500个。

    [/报价]

    Rakesh->请联系当地 TI 销售人员、如果您无法联系到他们、请告诉我。

    此致、

    勒凯什

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    我对实施有些困惑。 如果 VIN 和 VOUT 都连接到 VS、VOUT 将始终通电、不是吗? 或者我缺少什么明显的东西吗?

    此外、我假设没有电流限制、因为外部 MOSFET 在传递电流时需要达到哪些额定值?

    最后、是否有启用后双向电流的示例原理图、因为数据表应用似乎具有反向电流阻断功能、我想这与所需的功能相反?  

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我明天会回来与您讨论这方面的内容  

    此致  

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我对实现有点困惑。 如果 VIN 和 VOUT 都连接到 VS、VOUT 将始终通电、不是吗? 或者我是否缺少明显的东西?

    通过二极管连接、如下所示

    此外、我假设没有电流限制、因为外部 MOSFET 在传递电流时需要达到哪些额定值?

    [/报价]

    使用 TPS1211-Q1时无电流限制。 请选择具有持续电流额定值> OCP 设置阈值的 MOSFET  

    最后,由于数据表应用程序似乎是反向电流阻断,所以是否有双向电流的示例原理图?  [/报价]

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/sluuck8a/sluuck8a.pdf?ts=1686616705720

    此致、

    勒凯什

    [/quote]