This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:根据 EM 的 JESD61标准确定的 T50值

Guru**** 2508885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225277/tps54560b-q1-t50-values-as-per-the-jesd61-standard-for-em

器件型号:TPS54560B-Q1

根据 器件型号 TPS54560BQDDAQ1的 PPAP 文档、似乎已经按照 JEDEC 标准对 EM、TDDB、HCI 和 NBTI 进行了测试。

您是否对每个部件、每个系列或每个技术执行以下测试?

TI 是否具有符合 EM JESD61标准的 T50值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Coeleen:  

    主题专家目前不在办公室、我们将在明天结束前与您联系。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    是否有关于此查询的任何更新?

    期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coeleen:

    很抱歉耽误你的时间。 我会将此申请转发给该部件的产品工程师、我会尽快准备好您的信息。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 期待您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在针对代表未来产品预期结构的晶圆级测试结构进行技术认证期间、研究了所有这些 D 组磨损机制。 然后、这些构造规则会锁定到采用该技术的未来 IC 产品的设计库和制造规则中。

    即使签订了保密协议、我们也不能提供这些研究的原始结果、因为它们被归类为"TI 机密最高限制"。 公有领域的 技术支持最低100,000次通电时间@ 105°C Tj 寿命。 然而对于 HCI、寿命为27C 而非105CTj、这是因为 HCI 因温度较低而加速。


    请参阅 通用质量指南|质量政策和规程|质量和可靠性| TI.com 第12节、其中介绍了此寿命状况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allan。 我将继续、关闭案例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!