This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:更新了状态与学习周期的相关性。

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230924/bq27421-g1-update-status-correlation-to-learning-cycle

器件型号:BQ27421-G1

对于 BQ27421-G1器件、我们尝试了解更新状态与成功学习周期阶段的相关性。  在相关的"实现成功的学习周期"文档 SLUA903-2018年7月中、它说明了与电池组侧电量监测计的相关性、似乎意味着系统侧电量监测计从0x00开始、然后在 QMax 更新后从0x01开始、最后在 Ra 值更新后从0x02开始。  不过、这一特定器件的技术参考文档中规定了以下内容:

"更新状态寄存器的位0 (0x01)和位1 (0x02)表示电量监测计是否会对 QMax 更新和 Ra 表更新的变化应用限制。 清除 Update Status 寄存器的位0 (0x01)和位1 (0x02)后、电量监测计将对 QMax 和 Ra 表的变化应用限制。 默认情况下会清除位0 (0x01)和位1 (0x02)、并且在运行期间应保持清除状态。 仅当要在电量监测计黄金文件的初始配置期间完成学习周期时、才应设置位0 (0x01)和位1 (0x02)。 更新状态寄存器的位7 (0x80)指示电量监测计的默认密封状态。 在 POR 之后和 CONFIG UPDATE 模式退出后检查该位、以查看电量监测计是否应处于 SEALED 或 UNSEALED 状态。 如果设置了位7 (0x80)、则电量监测计将处于 SEALED 状态。"

学习周期成功时、Update Status 应设置(并保持设置)为0x02、还是 Update Status 设置为(或恢复为) 0x00?

在我们的学习周期中、我们已发出软复位命令、但尚未将 Update Status 显式设置为除0x00之外的任何其他值。  我们是否需要设置 Update Status 以消除学习周期的限制、如果是、对于正确的学习周期是否存在特定的命令过程(假设观察到适当的充电/放电速率和张弛时序)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功学习后将 Update Status 保留为0x02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

     谢谢你的答复。  您的答案似乎意味着当 Update Status 未获知时、该值设置为0x00。  在 Discharge Relaxed OCV 读数和充电至 Capacity 后、读取 Charged Relaxed OCV 后、状态更新应转换为0x01。  即使 VOK 位转换和 Qmax Cell 0更新、我也从未看到发生过这种情况。

     这似乎与数据表不相符、因为 Update Status 会随后在学习周期内应用 QMax 限制并在学习周期后删除 QMax 限制。  这也与以下说法相矛盾: "默认情况下位0 (0x01)和位1 (0x02)被清零、并且在运行期间应保持清除状态";"只有当学习周期要在电量监测计黄金文件的初始配置期间完成时、位0 (0x01)和位1 (0x02)才应为 设置"

    请确认这些陈述是正确的、因为我需要了解差异以了解为什么我从未在我们的任何器件上看到过更新状态以这种方式对此组件做出反应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    如果它与数据表相冲突、则说明可能发生了错误。 我会再次检查并告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    bq27421不需要学习周期、因此文档 SLUA903不适用。 我的回复基于 SLUA903的使用 、它采用了不同类型的量表。

    这是一个问题的根源。 数据表正确、您可以根据数据表设置位、具体取决于您的要求。