对于 BQ27421-G1器件、我们尝试了解更新状态与成功学习周期阶段的相关性。 在相关的"实现成功的学习周期"文档 SLUA903-2018年7月中、它说明了与电池组侧电量监测计的相关性、似乎意味着系统侧电量监测计从0x00开始、然后在 QMax 更新后从0x01开始、最后在 Ra 值更新后从0x02开始。 不过、这一特定器件的技术参考文档中规定了以下内容:
"更新状态寄存器的位0 (0x01)和位1 (0x02)表示电量监测计是否会对 QMax 更新和 Ra 表更新的变化应用限制。 清除 Update Status 寄存器的位0 (0x01)和位1 (0x02)后、电量监测计将对 QMax 和 Ra 表的变化应用限制。 默认情况下会清除位0 (0x01)和位1 (0x02)、并且在运行期间应保持清除状态。 仅当要在电量监测计黄金文件的初始配置期间完成学习周期时、才应设置位0 (0x01)和位1 (0x02)。 更新状态寄存器的位7 (0x80)指示电量监测计的默认密封状态。 在 POR 之后和 CONFIG UPDATE 模式退出后检查该位、以查看电量监测计是否应处于 SEALED 或 UNSEALED 状态。 如果设置了位7 (0x80)、则电量监测计将处于 SEALED 状态。"
学习周期成功时、Update Status 应设置(并保持设置)为0x02、还是 Update Status 设置为(或恢复为) 0x00?
在我们的学习周期中、我们已发出软复位命令、但尚未将 Update Status 显式设置为除0x00之外的任何其他值。 我们是否需要设置 Update Status 以消除学习周期的限制、如果是、对于正确的学习周期是否存在特定的命令过程(假设观察到适当的充电/放电速率和张弛时序)。