This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:MTBF 和时基故障率

Guru**** 2580425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236612/tps22810-mtbf-and-fit-rate

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件:TPS562211

团队、您好!

我正在查看 TPS22810DRVR 上的 MTBF

我´ve 了在线计算、并且在55°C 时获取了 FIT 值=0、1。

此外、对于我们正在使用的 SN2104035 (L1V30837572)等其他元件、我也可以在55°C 下获得 FIT = 0、1的这些值。

´ve、I´ve 完成了 TPS562211 (L1V30873931)的计算;在这里、我在55°C 时获得了 FIT = 0、2。

´m 我有点吃惊、因为一个标准

Kerko X7R 在40°C 时的 FIT 值 FIT = 2。

Kerko C0G 已在40°C 时提供时基故障值 FIT = 1

这些值是否真正真实?

谢谢!

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我认为这一差异可归因于报告的时基故障率差异。  

    1和2时基故障率报告可以是 基于行业标准 IEC 62380的功能安全时基故障率、而在线计算器中显示的是技术时基故障率。

    此致、  

    伊丽莎白