This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1的 DESET BLK 时间

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236729/ucc21750-q1-deset-blk-time-of-ucc21750-q1

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21710

团队好,

在阅读 UCC21750-Q1数据表和计算工具时我有一个疑问。 通常、我们会调整 Cblk 的值以控制消隐时间。 但如果我们希望尽可能短的 BLK 时间用于 UCC21750-Q1的 DESAT 保护。 是否可以删除 Cblk? 在这种情况下、消隐时间只为 Tdesatleb + Tdesatfil?

期待您的回答、谢谢!

此致、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议采用这种方法。 可能有必要查看具有不同保护方案的类似器件。 UCC2173x 系列和 UCC21710器件具有过流保护方案、可以进行定制以实现极短的检测时间。  

    此致!

    南锡