This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:负载开关建议?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22958, TPS2116, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236403/tps22958-load-switch-recommendations

器件型号:TPS22958
主题中讨论的其他器件: TPS2116TPS22916

您好!

我正在从事一项 PCB 设计、该设计具有2个 SFP+端口、这2个端口将承载 SFP+收发器模块、具有-40°C 至+85°C 的扩展工作温度。 每个 SFP+模块在3.3V (~303mA)时的最大流耗为1W。 PCB 可提供5V 和3.3V 电压轨。 为了省电、我想在一个模块保持导通状态时关闭一个模块、因此我认为用于控制3.3V 电源轨的单通道负载开关会很好。 我正在考虑使用  TPS22958、但如果在此应用中有更合适的器件、 并且注意降低功耗和降低热耗 considerations.in、我想提供一些建议。 我很高兴在这里有其他选择,谢谢。