请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B7701-Q1 大家好、
请帮助确认该芯片可在以下场景中使用
芯片的 EN 引脚通过 PWM 控制输出、如下所示:
输出有效时间3.2ms、关断时间21.5ms
输出有效时间3.2ms、关断时间40.9ms
以上就是芯片生命周期50%以上的情况。 在以上情况中、甚至有90%的时间。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请帮助确认该芯片可在以下场景中使用
芯片的 EN 引脚通过 PWM 控制输出、如下所示:
输出有效时间3.2ms、关断时间21.5ms
输出有效时间3.2ms、关断时间40.9ms
以上就是芯片生命周期50%以上的情况。 在以上情况中、甚至有90%的时间。
谢谢
您好、Hazel、
器件在多个周期内都可以正常开启和关闭电源。 一个问题是输出是否具有非常重的负载。 如果是这种情况、那么器件可能会发生很大的过冲、因为有如此大的电流流动、就长期可靠性而言、可能会导致额外的磨损。
我面临的另一个问题是导通不是瞬时的、因此输出不会在3.2ms 内完全导通它们必须在很短的时间后出现、然后输出才可以工作。 如果客户接受这一点、那么从 LDO 的角度来看是没有问题的。
此致、
约翰