This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100电量监测计是否支持单个超级电容器[1F、5V]

Guru**** 2531870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234885/bq33100-does-bq33100-fuel-gauge-support-single-supercapacitor-1f-5v

器件型号:BQ33100

您好、专家!

美好的一天

我正在寻找一个超级电容器电量监测计、它应该能够监测充电电流和放电电流、因此我选择了器件 BQ33100。 我研究了数据表、其中提到了2至9芯串联超级电容器。 能否使用单个超级电容器进行监测?

通常、单节电池超级电容器的电压为2.7V、因此许多供应商至少串联使用两个超级电容器来增加电压和增加可用应用。 但我们选择的器件能够承受5V 电压。 这就是我问的原因、我们是否可以使用它?

请告知

此致、

乔舍尔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito:

    我已经分配了人来进一步了解这一点、希望能尽快与您联系。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito:

    此器件的最低电源电压为3.8V。 如果您仅使用一个可为电源电压
    2.7V、那么它将不满足这个最小电源电压。

    此致、
    尼克·理查兹