This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:引脚 FMEA

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231932/tps745-q1-pin-fmea

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

您能否回答我关于 TPS745-Q1器件的引脚 FMEA 的问题?

问题:如果将散热焊盘连接到 GND,则会发生4针(GND)开路故障,设备是否正常运行,或者

我有什么需要关注的吗?

我可能会看到、在数据表说明中、散热焊盘以电气方式内部连接到 GND、如下所示、

引脚 FMEA 应用手册描述了 GND (4引脚)开路故障导致潜在问题(器件可能被禁用)。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    GND 和散热焊盘是电气连接3d、但它通过非零阻抗布线。 这意味着对散热焊盘施加任何其他电压都会对器件的 GND 平面产生影响、 但这也意味着、通过使 GND 平面浮动并仅将系统 GND 连接到散热焊盘、则是在器件的 GND 和系统 GND 之间放置了一个电阻器、这会导致大量运行问题。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    谢谢、我知道接地引脚开路故障会导致问题。

    您能否告知在 DAP 连接到 GND 的同时 GND 引脚处于开路状态时出现哪种问题、  

    例如 Vout 振荡、没有 Vout、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:

    使用悬空 GND 时、该器件可以根据不同的输入条件和周围平面电压以多种不同的方式运行。

    当器件认为其已断电时、VOUT 可能会出现故障

    器件可能会因过压或欠压而损坏。

    GND 平面可能上下浮动、从而导致输出振荡

    可能会调节输出、但电压不正确。

    此致、

    约翰