This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:EVM 板的静态电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5148, LM5146, LM5149-Q1EVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237973/lm5146-q1-evm12v-quiescent-current-of-evm-board

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
主题中讨论的其他器件:LM5146、LM5149 、LM5148、 LM5149-Q1EVM-400

您好、TI!

我在上述 EVM 板上工作了几天、一切都正常工作。 我想在电池组中将 LM5146用作高功率辅助电压降压控制器。 到目前为止、我唯一的缺点是其静态电流、其输入电压约为15mA @ 48V。 由于 pullung SYNCIN 接地、我已经尝试从 FPWM 模式转至理想二极管模式来获得更好的结果、但静态电流没有改变。 是否有任何调整可以将静态电流降至约1-2mA 或更低? 什么导致了高静态电流?

提前感谢 Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    请参阅 EVM 用户指南的表1。

    该器件的预期电流约为15mA。

    您可以通过放置 D1来提高 IQ、这将从 VOUT 为 VCC 供电。

    只需确保 VOUT 处于外部 VCC (8V 至13V)的范围内。

    另请考虑 LM5148或 LM5149。

    请参阅 LM5149-Q1EVM-400。

    它是一个类似规格的 EVM、空载 Iq 低得多、在输入电压为48V 时为55uA。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多