This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:如何断开引脚

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234843/ucc28c43-what-will-make-pin-out-broken

器件型号:UCC28C43

1.关闭时输出断开。 通过5欧姆阻抗将输出短接至 GND。  

2.有时, 在 打开时 VCC 会断开, VCC 短接至 GND。

 如何解决该问题?  

附是 PSU 的原理图


e2e.ti.com/.../SPARK11R1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    您是否确定未违反 VCC 引脚的绝对最大额定值? VCC 引脚上的绝对最大电压为20V。  D6的额定电压是多少? 新的 UCC28C53 具有30V 的最大 VCC 额定值、如果这是个问题、它可能会更稳健。 这是一种引脚对引脚直接可替代方案。  

    我希望这能给您一些建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC,

    D6为18V。Ω

    对于 UCC28C43,,有时只有 OUT 在打开/关闭时被断开。 引脚的分解是什么?如何改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang。  产品专家将很快回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图中的 D5似乎不是典型的。 该设计是否具有较高的负尖峰、或者您为何在该设计中添加 D5?  

    在关闭时、您是否能够捕获 OUT 引脚波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为很长时间没有响应、我将关闭该主题。 您可以在发现仍需要支持时打开新的主题帖。