This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:交流输入开关打开、输出负载连接或断开期间的随机故障

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233930/uc3846-random-failure-during---ac-input-switch-on-output-load-connect-or-disconnect

器件型号:UC3846

尊敬的团队:

我们使用 UC3846 IC 开发了900W 充电器。

主要规格是、

  • 输入   电压:  180V 至280V AC
  • 输出  :  60V@15A
  • 据      :  0°C 至+50°C

拓扑为半桥。  未使用 PFC 电路。  

单位 工作正常,但也存在严重问题。  当然,这是一项相互矛盾的声明,我将在此解释。

问题详细信息

在其中任何一种情况下、器件都会随机发生故障、

  1. 在交流开关打开期间、在任何负载下(连接的负载可以是-无负载、满载或从无负载到满载之间的任何负载)。
  2. 或断开连接期间测量的电流消耗。

失效模式 :主要只有 MOSFET 会失效。  只需更换 MOSFET、单元就可以正常工作。

我在上面提到的工作正常的原因是、有时同一个单元可能会发生3次故障、但在更改 MOSFET 之后、它可能会连续工作而不会出现任何故障(像这样、我们有大约8个充电器在过去4个月一直工作而没有出现任何故障)。   

纠正措施 :我们只做了下面提到的几个修正,问题大大减少,但完全没有解决,

  • 隔直电容值会增加、
  • 一次接地校正是在栅极驱动电路中

在执行这些校正之前、如果我们在大约8个单元的情况下测试10个单元、则会发生故障。  同一个器件也可能会多次发生故障。

在上述校正后、如果我们在大约3个器件周围测试10个器件、则会发生故障。

需要的建议

请向我们建议我们在哪里可以解决该问题、

  • 是否需要进行栅极驱动优化?
  • 如何选择合适的隔直电容值。
  • 有关接地的任何良好文档。

此致、

J.V. Siva Rama Rao

+91-81215-00889

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图以供审核。 另请说明您的设计中的直流阻断电容器是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为很长时间没有响应、我将关闭该主题。 您可以在发现仍需要支持时打开新的主题帖。