This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:在 TPS65381-Q1中推荐使用外部 FET

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237483/tps65381a-q1-recommended-in-using-external-fet-in-tps65381-q1

器件型号:TPS65381A-Q1

尊敬的团队:

当前设计使用 BUK9213-30A 作为 MCU 内核电源(1.2V)的外部 FET。

但是、该器件已停产、无法获得。

我们目前正在检查 JMSL0406AKQ (JieJie)部件。 我们可以使用此器件吗?

您能否帮助我建议替代外部 FET 或可用外部 FET 的特定要求?

非常感谢。

此致、

詹姆斯.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    所选的外部 FET 需要适合   该稳压器数据表中的 Vgs (th)、Ciss、Qgate 和 GFS 值。 我建议选择尽可能接近 BUK9213-30A 器件的外部 FET。

    此致、

    莱恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Layne J:


    感谢您的答复。

    那么、您在 TI 推荐哪种 FET?
    请查看基准电路中使用的推荐器件。

    此致、

    詹姆斯.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    IPD135N03LGATMA1可能是合适的替代产品、但我们没有此元件的测试数据、因此我建议进行测试、以确保其非常适合您的用例。

    此致、

    莱恩 J