This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:过载保护与放大器;谷底开关机制

Guru**** 2578915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237766/ucc28742-overload-protection-valley-switching-mechanism

器件型号:UCC28742

大家好、

我对 UCC28742有一些问题-

1) 1)  Vocp (1.5V)、VCCR (363mV)和 Vcst_max (770mV)之间有什么关系?  每个参数有什么功能? 根据数据表、RCS 由 IOCC 和 VCCR 确定、如果 Iout 达到 IOCC 的时间>= 120ms、则栅极驱动器将关断并重试。 这使我对 UCC28742的 OCP 机制感到困惑。  

2) UCC28742如何计算在 VDS 振铃谷底导通 MOSFET 的时序? 它是否检测 Vs 引脚上的过零点并计算谐振频率?

此致、

查尔斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    1) 1)  Vocp (1.5V)之间的关系是什么

    >如果 CS 引脚在连续3个开关周期内出现超过1.5 V 的电压,控制器将关闭,导致出现过流保护故障,并在 VDDoff 和 VDDon 之间循环 VDD,以重置反激式控制器。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了主要故障检测的工作原理。  它还描述了最常见的 IT 问题以及解决方法。   UCC28742具有主要故障检测功能、您可能会发现这些信息很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    、VCCR (363mV)和 Vcst_max (770mV)?  

    >这与设备控制律有关。  峰值电流和频率会随负载和线路而变化。  有关控制措施、请参阅数据表中的图12、以显示频率如何随峰值电流移动。

    每个参数有什么功能?

    根据数据表、RCS 由 IOCC 和 VCCR 确定、如果 Iout 达到 IOCC 的时间>= 120ms、则栅极驱动器将关断并重试。 这使我对 UCC28742的 OCP 机制感到困惑。  

    >在受控输出电流 IOCC 上选择 RCS 是正确的。

    >VCCR 是一个电流调节常量,这是电流检测信号被控制到的电压。

    >您的是正确的,如果输出保持在 IOCC 超过120毫秒,设备将关闭和 ULVO 循环根据数据表。  

    我根据标称 IOCC 的110-120%选择 RCS 电阻器。  这样、您只会在120 ms 内出现过多负载时才会关闭转换器。

    2) UCC28742如何计算在 VDS 振铃谷底导通 MOSFET 的时序? 它是否检测 Vs 引脚上的过零点并计算谐振频率?

    >UCC28742在 VS 引脚上检测到零电流,并将延迟 FET 的开启以实现谷底开关。

    此致、