This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS79901-EP:输出电压过冲、1.2V 输出

Guru**** 676280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237296/tps79901-ep-output-voltage-overshoot-with-1-2v-output

器件型号:TPS79901-EP

您好!

我们的设计有一个问题、该设计使用 TPS79901 (可调节版本)。 我们需要1.2V 的输出电压、但不能限制上升到~1.5V 的过冲、这超出了由该电压供电的元件的绝对额定值。

我们尝试了多种设计: µF 2.2µf、Cout = 2.2µF μ F、FB 连接至 OUT、Cout = 10 μ F、2.2k (OUT-FB)和250k (FB-GND)的电阻分压器、Cfb = 540pF、最高11nF、Cout = μ F、但没有任何帮助、我们仍然获得大约相同幅度的该过冲。

有人遇到过此类问题吗?

黄色为上述电压。 青色和品红色迹线是 指由另一个 TPS79901提供的电压、在这种情况下、该 TPS79901的软启动功能非常好。

编辑:目前,它正在使用 OUT 和 Cout 之间的一个10欧串联电阻器。 如 SBVA060应用报告中所示、这可能是由启动时的内部电流限制引起。 这是一个次优的解决方案,所以如果其他人有其他想法,请分享!  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xavier、

    您能否捕获到发生故障的 TPS799-EP 的输入以及输出? 有几个因素会导致启动时出现过冲、为了缩小过冲范围、我们需要查看输入端发生了什么情况。 以下是一份应用手册、其中讨论了启动时的 LDO 过冲、供您参考:

    避免 LDO 的启动过冲: https://www.ti.com/lit/an/sbva060/sbva060.pdf

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不再在实验室中、因此 PS 不同、但 我们可以观察到相同的行为。 我通过将电缆插入实时 PS 进行了运行、并通过启用输出进行了运行(因为 PS 具有此选项、这与实验不同)。  这会改变压摆率。 我已阅读了应用手册、如果我理解正确、在具有电源使能的运行中会出现压摆率过低的情况、这可能会导致过冲。 另一方面、带堵塞的运行显示的压摆率足够快、可以避免这种问题、不是?  

    以下是布线(黄色为 OUT、青色为 IN;注意:EN 连接到 IN、但我已经尝试分隔 IN 和 EN、在上升后启用 LDO、没有效果):

    插件运行

     

    启用照射行程:  

    正如初始帖子的编辑中所写的、当限流10欧姆电阻器与输出电容器串联时、问题不再出现(因为根据应用手册、内部电流限制可能会导致过冲)。 但是、这会导致应用程序出现问题。 您是否知道任何防止内部电流限制的方法?  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xavier、

    感谢额外的示波器屏幕截图。  

    您的应用的标称输入电压是多少? 该器件的最小输入电压为2.7V、并且看起来当器件在两个示波器屏幕截图中都已启用时、输入处于该电平、因此可能是原因。 在启用器件之前、您能否为器件提供大于2.7VDC 的电源?  

    我没有看到您所做的编辑;抱歉。 我怀疑电流限制是否能够在器件打开使其启动所需的短时间内足够快地响应。 电流限制电路通常需要大约50us~100us 才能将器件转换为电流调节。  

    如果不是导致出现这种情况的最低输入电压要求、您能否改为在 CIN 之前的输入端放置10欧姆电阻器、而不是在输出端? 至少这样、其上的电压降不会影响调节。  

    此致、

    尼克