大家好、
您能帮助检查以下设计是否 可行吗?
我想对另一个没有 PG 的直流/直流转换器使用 PG 功能、并计划悬空 TPS745-Q1的输出。
BRS、
霍利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Haury:
这是一个有趣的想法。 它几乎可以正常工作、但我想能让您看到直流/直流和 LDO 将以不同的计时特性开启、 并且无论哪个先打开、都将使 TPS745-Q1输出达到其设定值(我假设您将 TPS745-Q1器件配置为与直流/直流设备相同的输出电压)。 如果可以确保在直流/直流转换器达到其设定值但又没有在直流/直流转换器之前达到其设定值时启用 TPS745-Q1、则它可以正常工作。 我不确定的是、如果直流/直流输出略高于 LDO 设定点、以至于 LDO 认为其输出电压过高、从而关闭其通道、我不确定是否仍将使其 PG 保持有效。 此外、连接此类电源的输出将导致其中一个电源基本上关闭其输出、因为其中一个电源必然具有更高的设定点、因此如果 TPS745-Q1具有更高的设定点、 直流/直流电源将被绕过、TPS745-Q1将提供负载。 我认为有足够的未知数建议使用比较器或主管来实现这一点。 您也可以使用 EVM 通过 TPS745-Q1测试此概念、以确保其行为符合您的预期。
此致、
尼克
您好、Nick。
感谢您的支持!
因此、如果 TPS745-Q1具有更高的设置点、则将绕过直流/直流转换器、而 TPS745-Q1将提供负载。
如图所示、TPS745-Q1的输出是悬空的。 因此这种情况不会发生。
我不确定的是,如果直流/直流输出略高于 LDO 设定点,以致 LDO 认为其输出电压过高,从而关闭其通道,我不确定是否仍将使其 PG 保持有效。
可以。 感谢您的意见。 我同意这一点,应该予以注意。
我假设您要为 TPS745-Q1器件配置的输出电压与直流/直流转换器相同)。 如果可以确保在直流/直流转换器达到其设定值但又没有在直流/直流转换器之前达到设定值时启用 TPS745-Q1、则它可能会起作用。
我 不理解这个上电顺序。 在直流/直流达到设定的输出后、是否有必要启用 TPS745-Q1? 如果我在下图所示的同时启用 LDO 和直流/直流、会发生什么情况、这意味着在直流/直流达到 设定的输出之前启用 LDO?
您可以帮助进行测试以确保适用于 TPS745-Q1的此功能吗?我的客户正在考虑在此应用中使用 TPS745-Q1。
谢谢。
BRS、
霍利
您好、Haury:
如图所示,TPS745-Q1的输出为浮点。 这样就不会发生这种情况。
在图中、看起来 TPS745-Q1输出将与直流/直流输出相关联。 TPS745-Q1 PG 信号与直流/直流输出还有什么关系? 他们是否只依赖足够相似的启动时间、以至于可以假设 TPS745-Q1输出良好、直流/直流输出也必须良好?
我 不明白此加电顺序。 在直流/直流达到设定的输出后、是否有必要启用 TPS745-Q1? 如果我在图示中启用 LDO 和 DC-DC 的同时启用 LDO、这意味着在 DCDC 到达 设定的输出之前启用 LDO、会发生什么情况?
我的意思是、如果 TPS745-Q1已启用并在直流/直流转换器达到其目标之前到达其目标、则 PG 信号会提早出现。 如果直流/直流转换器在启用 TPS745-Q1之前达到其目标、则 PG 信号将不会置位。
我可以做一个简单的测试、看看当施加的电压略高于设定的电压时、PG 是否保持有效、 虽然您提到 TPS745-Q1输出将悬空且不连接到直流/直流输出、但我不知道这种测试是否相关。 我需要澄清一点、说明 PG 与直流/直流输出的关系、如果有的话、就能够进行测试了。 如果他们希望使用完整直流/直流转换器进行测试、则应订购 EVM 并自行设置测试。
此致、
尼克