主题中讨论的其他器件:UCD9248、、 UCD9224EVM-464
您好!
我使用软件融合数字电源设计器、并且在监控窗口中遇到了一个问题、输出电流与实际电流不符。
我在电路板上有一个 UCD9248和一个 PTD08D210组件。
我在输出端放置了一个可变负载、还有一个电流表用于实时查看电流值。
如果我修改 Iout 校准增益和 Iout 校准偏移的值、这会改变监控电路上的电流值。
即使我修改这两个参数、使其在电流表和监测上具有相同的电流、但这仅对该电流有效、因为如果我修改电荷值、电流表和监测上的电流会存在差异。
电流表上电流的演变与 ptd08d210W 第8页图19的数据表中的电流相关。
是否有必须在系统监视器上实时观察电流的参数或特定配置?
如果您需要一些规格或屏幕截图、请不要犹豫。
提前感谢、
马克西姆