This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:如何计算输入阻抗

Guru**** 2410240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233555/lm5143a-q1-how-to-calculate-the-input-impedance

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

大家好、

我想计算功率 IC LM5143A 的输入阻抗、并需要将其与 π 型滤波器输出阻抗进行比较。 您能说明一下如何计算该值吗?

我从 TI 获得了一个应用手册以用作参考 https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf 、但这对于计算来说是不够的、因为在示例部分中、该值有些不匹配、因此我对如何在本例中正确获取该值感到困惑。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jishnu

    请对 Pg13使用该公式、

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    感谢您的答复。

    我在文档中找到了此公式和示例部分。 但我感到困惑、因为我在其中发现了一些不匹配。

    这些值与第12页所示的电路不匹配

    您能帮助我了解如何计算输出电感和输入电容的这些值吗?

     

    另请帮助我选择以下参数。

    开关电源的交叉频率:

    fcross:= 32kHz

    输入滤波器的截止频率:

    FC:= 5kHz

    电源的最大输入阻抗:

    Rin:=⋅Ω 欧姆

    谢谢

    吉什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jishnu

    设计 LM5143时请使用 LM5143快速入门。 在转换器设计期间选择交叉频率。  https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229 

    请选择分频频率每十倍频的输入滤波器截止频率。  

    根据此公式计算 RIN。  

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EricLee:

    感谢您的答复。

    我可以假设占空比为 Vout/Vin 吗?

    另外、您能否查看我在前面查询中提到的电感器和输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jishnu

    是、D= VOUT/VIN

    在设计转换器/使用 LM5143选择外部组件时、请使用 LM5143快速入门。 请从 https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229下载 

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    再次感谢。  

    我还有一个困惑。 我了解您建议的方程式、  

    对于 LM5143、我们有2个输出。 在这种情况下、我们可以使用相同的公式、因为它仅使用一个输出的参数。 否则、如何计算多相转换器的阻抗? 还有其他方法吗?

    谢谢

    吉什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jishnu

    请计算单相功率级的输入阻抗、然后将结果除以2。 它与10Ω// 10Ω= 5Ωohm 没有什么不同。  

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    感谢您的支持、这对我来说很有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    -EL