This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 配置、操作和基准

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236277/bq35100-eos-configuration-operation-and-references

器件型号:BQ35100

e2e.ti.com/.../eos_5F00_config_5F00_setup.pdfe2e.ti.com/.../Copy-of-readings.xlsx

我们使用 bq35100电池电量计的工作已经有很长时间了。

我们项目的主要要求是在14500mAh Li-SoCl2电池寿命结束之前的90天获得 EOS 警报。
https://www.ultralifecorporation.com/ECommerce/product/er-legacy/er-legacy/uhr-er34615-h/batt-li-socl2dsshr


我们需要以下方面的帮助:

  • 请从固件的角度确认 EOS 配置步骤。 我们正在执行以下步骤:
    1. 解封压力表
    2. 将设计容量设置为14500
    3. 发送 NEW_BATTERY 命令(之后、电量监测计再次设置为 SEALED)
    4. 解封压力表
    5. 将 OPERATION 模式设置为 EOS
    6. 启动测量仪表
    7. 启动要绘制的负载 500mA
    8. 20秒后停止负载
    9. 止动量规
    10. 等待设置 G_DONE。
    11. 通过将 GE 引脚驱动为低电平将电量监测计置于睡眠状态。
    12. 每1分钟重复步骤6至11。

      我们通过这些步骤对器件进行测试。 在近3天之后、电池停止为电路板供电 再也不会了 从未生成 EOS 标志
      我还附上了我们在测试过程中存储的电量计读数。 我们想知道我们的设置是否正常、或者缺少执行 EOS 测试的任何步骤。
  • 请确认硬件设置(附加到此票证)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    您的设置似乎没有问题。

    您是否能够获得测试的日志文件、特别是我想查看第6步和第2步之间的日志?
    步骤11. 我希望确保电池电压下降至少100mV、因为这是
    监测计 计算电池内部阻抗所需的电量监测计。

    由于为 EOS 设置的数据存储器参数、无法生成 EOS 标志。
    测试模式。 我假设您参考的是应用程序节点"如何针对 EOS 模式配置 BQ35100"、
    其中第7节更深入地介绍了需要设置以精确触发
    EOS 标志。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    所有电流都必须流经 bq35100电路板。 附件 pdf 中显示有电流直接从电池流向负载。 bq35100不知道此电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的快速响应。
    我们在电池容量为14500mAh 的情况下执行该测试。
    我正在共享原始日志文件和从原始日志读取的整合 xls。
    每分钟重复发生6至11起疱疹。

    e2e.ti.com/.../readings-_2800_1_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../EOS_5F00_test_5F00_14500_5F00_mah.log

    再次感谢您对此提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    为了使 BQ35100准确测量内部阻抗、监测计所测量的电流必须
    短脉冲电流。 此外、它必须在脉冲之间具有适当的弛豫时间。 建议
    任何 Li-SoCl2电池都应具有 至少5小时 之后的放松状态。
    这是因为采用这种化学物质的电池需要很长时间才能达到其放松状态、
    开路电压。

    因此、我建议将您的步骤更改为:
    第1步到第5步保持不变
    第6步:对电池进行任意电量放电(我建议对电池额定容量的1%放电、但是、
    可以增加此值以加快该过程)
    步骤7:将电池放电5小时。
    第8步:通过将 GE 引脚驱动为高电平唤醒电量计
    第9步:开始测量
    第10步:开始500mA 负载消耗
    第11步:在以下时间之后停止负载 1秒
    第12步:停止仪表
    第13步:等待设置 G_DONE
    第14步:驱动 GE 引脚变为低电平、使监测计进入睡眠状态
    步骤15:返回到步骤6


    此外、请确保 Shirish 的问题得到了解决、并且电流正确
    电量监测计读取的电压。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    非常感谢您的提示。 这是电池电量监测计电路的原理图。 我们认为、当 PACK-连接到 GND 时、没有电流流经测量仪表。
    如果您仍然看到该设计有误、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    第6步看起来令我们感到困惑、因为文档中清楚地说明了我们应该在进行任何重大放电之前发送开始测量仪表。 那么、我们为什么需要在启动电量监测计之前对电池放电1%、然后在启动电量监测计之后启动负载。 请详细说明。

    另一个问题、由于我们使用的是14500 mAh LiSoCl2电池、因此如何在1秒内放电1%?  
    我认为、要完成 EOS 测试、我们需要做的就是在每个弛豫间隔(5小时)后进行1%的放电。  以便 在大约21天内即可完成测试。  

    请详细说明这两个问题的建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    抱歉、我应该先向您说明一下。 测试的目的是收集电池的内部阻抗数据吗?

    我上面概述的步骤旨在针对每个不同的电池放电深度收集内部阻抗数据。 这对于分析 EOS 检测的长期和短期趋势非常重要。

    是的、您应在重大放电之前启动电量监测计。 但是、仅当您要从电池收集内部阻抗数据(用于测试)时、才应启动电量监测计。 持续1秒的500mA 负载满足主要放电的要求。

    如果要对电池额定容量的1%进行放电、我建议查看电池的数据表、了解建议您的电池使用的最大连续电流。  我认为对于这种化学电池、建议在1秒内放电1%。

     

    此致、

    尼克·理查兹