请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好
开发出符合 BQ76952的客户设计。 当第15个串联电芯平衡时、第14个节点的采样电压将增加约15mV。
16系列应用中没有电压上升、仅发生在15 系列应用中
原理图如下所示。



请帮助检查它。
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.