This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:电感器选择

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237806/tps56c215-inductor-selection

器件型号:TPS56C215

您好!

请查看下表中的 i/p 电压、o/p 电压和 Iout 值。

开关频率为800kHz,我无法选择电感器值,因为 webench 工具和数据表值之间存在冲突。

您是否能够建议在800kHz 下用于给定配置的 L 值。  

I/P 电压   O/P 电压 输出电流(A)
6 1.8 0.78
6 3.3 4.39
6 2.5 1.51
6 1.2 2.10

目前我的设计使用的是0.47uH 电感器(SPM6530T-R47M170),请对此也作评论。

谢谢。

尼基尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    我建议使用数据表中的值、因为 WEBENCH 要获得准确的条件会更复杂。

    以下是我的建议:

    1.8V/800kHz = 1-1.2uH

    3.3V/800kHz = 1.5uH

    2.5V/800kHz = 1-1.2uH

    1.2V/800kHz = 0.68uH

    您还可以使用 SIMPLIS 模型 在不同的电感器值下对电路进行仿真、以查看哪个更适合您的系统。


    此致、

    阿克夏特