This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846-SP:耐辐射和商用裸片之间的差异

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1856-SP, UC3846, UC1846-SP, UC2846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237716/uc1846-sp-differences-between-the-radiation-hardened-and-commercial-dies

器件型号:UC1846-SP
主题中讨论的其他器件:UC3846UC2846、UC1856-SP

您好!

之前有一个与标准器件的制造工艺相关的问题

"是 UC1846-SP 和 UC1856-SP、使用 SOI 等抗辐射加固的任何特殊工艺制造。 除了明显的封装差异外、裸片是否与标准版本 UC2846、UC3846等相同? 即、相同的掩模、相同的制造流程。 如果不一样、请解释一下差异。"

我可以看到丹尼尔的反应,即很快就会有一个可靠的答案。  

请求您清除此查询

谢谢
南达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nandha、

    我们不评论 商用级产品和航天级产品之间的器件间差异。

    一般而言、我将评论航天级器件遵循 QMLV 流程、该流程具有考虑多个因素以增强可靠性的综合测试系统。
    请在此处查看测试列表:
    https://www.ti.com/lit/an/sboa141a/sboa141a.pdf

    商用系统显然不遵循该流程。

    谢谢。
    丹尼尔