This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:端口限制模式&功率降级&电源管理

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233668/tps23881-port-limit-mode-power-demotion-power-management

器件型号:TPS23881
你好、耐特:
还有3个 问题需要您的帮助。  (解决方案: MCU_MSP430F5234IRGZR + PSE 控制器_TPS23881A  )
1.每通道约45W (2线对)设置、正如您之前提到的"是的、TPS23881A 能够使用2线对实现此功能、但我们不建议这样做。 使用2线对强制 PSE 输出超过30W 的功率会导致系统与 IEEE 标准不兼容。 虽然 TPS23881A 可以使用2线对产生这种功率、但它也可以使用4线对产生这种功率、从而符合系统标准。 使用 FirmPSE 的寄存器0x41、您可以将系统设置为端口限制模式。 端口限制模式允许由 MSP 而不是 PSE 确定端口限制。 通过这种方式、您可以将端口限制设置为45W"
问题:我对端口限制模式了解不多。您能否详细介绍端口限制模式工作过程、什么是 MSP? PD 怎么知道 PSE 可以支持每通道45W 而不是30W?
通常、PSE 和 PD 会协商分类状态、PD 使用电流签名将其所需的功率等级告知 PSE、并且 PSE 会生成不同的分级事件数量、从而告诉 PD 它可以分配的功率等级。
那么、当端口限制模式下、PSE 和 PD 如何协商?

2.关于电源管理,当 PSE 功率不足以满足 PD 请求的功率时,我们的 FirmPSE 系统将首先执行哪一项操作?  关闭低优先级端口或进行功率降级。

3.TPS23881   数据表中的单一特征 PD 功率降级表、
请查看标记为红色的分配类别、我很好奇为什么 PSE 会将两个功率类别降级为 PD、而不是1个功率类别。
例如、对于4线对75W (7级)设置、我认为8级 PD 应该分配7级功率、但在表中、它只分配6级功率。


此致
丽莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    1、端口限制模式设置 PoE/PSE 端口可输出的最高功率。 如果端口限制设置为45W、则 PSE 端口可协商的最高等级为5级(45W)。 例如、如果6级(60W) PD 连接到限制为5级(45W)的 PSE 端口、则 PSE 和 PD 之间协商的最大功率为5级(45W)。  

    Nate 将帮助您调查其他两个问题、并在下周提供反馈!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond、Nate:

    感谢您的答复。

    我是否可以将功率分配寄存器0x29设置到4类(30W)  、并将端口和通道功率限制寄存器0x1E-0x21设置为45W (Pcut 为45W)、  

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    3.这是因为 PSE 通过限制发送到 PD 的分类手指数量来实现功率降级。 我们假设8类 PD 连接到功率分配设置为75W 的 PSE 端口。 如果插入7级 PD、它将会通电、因为7级不高于分配的功率。 但是、如果连接了8级 PD、则将超出限值并降低功率、PSE 将发送四个分类手指、而不是五个、从而允许为 PD 分配6级而不是7级。 请参阅以下数据表片段:

    另请参阅下面的此表。 这有助于显示每个班级可获得的手指数量:

    您可以看到、7级和8级均获得五个分类手指、因此、如果7级或8级有降级、降级将达到6级。  

    同样、5级和6级均获得四个分类手指、因此、如果5级或6级有降级、则将进入4级。  

    我可以通过 EOD 星期三回答问题2和4。  

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、耐特:

    好的、获得您的观点、谢谢!

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    您是否 需要关于此问题的更多支持?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    您能否回复这样一个问题:"我能否将功率分配寄存器0x29 设置为4类(30W)、并将端口和通道功率限制寄存器0x1E-0x21设置 为45W (Pcut 为45W)"。谢谢!

    最棒的酒店

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    如果将2PPCUT 设置为45W、则 PSE 即使超过30W (4类)也不会断开端口、只有在2线对上达到45W 时才会切断电源。 如果 PSE 在自动模式下运行、则在对 PD 进行分类后、PCUT 应自动置位。 关于客户为何需要将功率限制寄存器设置为高于端口功率分配设置的级别、是否有任何具体原因?  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond:

    我们的客户尚未分享原因和详细的申请案例。

    我们知道我们的客户希望在分类阶段达到802.3at (30W)、但每个端口需要45W 的功率限制。

     使用 FirmPSE 的寄存器0x41共享 NATE、以进入端口限制模式、并突出显示它将不会完全标准兼容、

    对我们来说,我们需要检查这一要求可以由 SW 确切首先设置。我问的问题是检查这一点。

    因此、我认为可将此主题设置为 closed.because。此要求似乎是由功率分配寄存器&端口和通道功率限制寄存器在端口限制模式下设置的。

    感谢 Raymond 和 Nate 的回复,谢谢!

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:  

    没问题、我将继续、关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请打开新主题以进行更好的跟踪!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林