2.关于电源管理,当 PSE 功率不足以满足 PD 请求的功率时,我们的 FirmPSE 系统将首先执行哪一项操作? 关闭低优先级端口或进行功率降级。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2.关于电源管理,当 PSE 功率不足以满足 PD 请求的功率时,我们的 FirmPSE 系统将首先执行哪一项操作? 关闭低优先级端口或进行功率降级。
尊敬的 Lisa:
1、端口限制模式设置 PoE/PSE 端口可输出的最高功率。 如果端口限制设置为45W、则 PSE 端口可协商的最高等级为5级(45W)。 例如、如果6级(60W) PD 连接到限制为5级(45W)的 PSE 端口、则 PSE 和 PD 之间协商的最大功率为5级(45W)。
Nate 将帮助您调查其他两个问题、并在下周提供反馈!
谢谢。此致、
雷蒙德·林
尊敬的 Lisa:
3.这是因为 PSE 通过限制发送到 PD 的分类手指数量来实现功率降级。 我们假设8类 PD 连接到功率分配设置为75W 的 PSE 端口。 如果插入7级 PD、它将会通电、因为7级不高于分配的功率。 但是、如果连接了8级 PD、则将超出限值并降低功率、PSE 将发送四个分类手指、而不是五个、从而允许为 PD 分配6级而不是7级。 请参阅以下数据表片段:
另请参阅下面的此表。 这有助于显示每个班级可获得的手指数量:
您可以看到、7级和8级均获得五个分类手指、因此、如果7级或8级有降级、降级将达到6级。
同样、5级和6级均获得四个分类手指、因此、如果5级或6级有降级、则将进入4级。
我可以通过 EOD 星期三回答问题2和4。
此致、
纳特·因克斯特
您好 Raymond:
我们的客户尚未分享原因和详细的申请案例。
我们知道我们的客户希望在分类阶段达到802.3at (30W)、但每个端口需要45W 的功率限制。
使用 FirmPSE 的寄存器0x41共享 NATE、以进入端口限制模式、并突出显示它将不会完全标准兼容、
对我们来说,我们需要检查这一要求可以由 SW 确切首先设置。我问的问题是检查这一点。
因此、我认为可将此主题设置为 closed.because。此要求似乎是由功率分配寄存器&端口和通道功率限制寄存器在端口限制模式下设置的。
感谢 Raymond 和 Nate 的回复,谢谢!
此致
丽莎