This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:下载 PSpice、用于 TI 瞬态分析、并且即使器件是 TI 器件也抛出错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228389/tps2663-downloaded-pspice-for-ti-transient-analysis-and-is-throwing-errors-even-though-the-parts-are-ti-parts

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: CSD19537Q3

嗨、大家好!

我要使用 pspice 中的 TPS2663电路来验证我的一个设计。  我首先从 TI.com 下载 pspice zip 文件、因为它不在 TI 元件库中。  我使用 pspice for TI。  当我运行仿真时、我得到该误差。

似乎已经在仿真中固有地放置了标记、但无法访问、因为这些器件不是"TI 器件"。  据我所知、TPS2663和 CSD19537Q3是 TI 器件、不应仅限于此约束、但由于我手动导入、它们被标记为非 TI 器件。  如有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    有多少标记? 您是否可以在1和3之间更改标记的数量?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Kunal、我可以更改1和3之间的标记。  不应对这些器件施加这一约束、因为 TI 是否为这些器件做好了?  只是想知道为什么这些器件不在您下载 pSPICE for TI 时所固有的 TI 库中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我正在检查这一点。 我将把它添加到 PSpice for TI 中。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚尝试从 TI.com 重新下载模型、并尝试在 pspice 中对 TI 进行仿真、遇到了同样的问题。  这是我收到的错误消息
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    **** 06/01/23 11:15:12***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******

    **配置文件:"TPS2663_STARTUP_EVM-TRANS"[ C:\Users\Patrick.Willard\OneDrive - Epirus\Documents\Engineering\9-55V Boost\E-Fuse Pspic


    ****电路说明



    **创建电路文件"tran.cir"
    **警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

    *库:
    *配置文件库:
    *本地图书馆:
    .LIB "../../../tps2663_trans.lib "
    .LIB "../../../csd19537q3.lib "
    *来自 C:\CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的"PSPICE netlist"部分:
    .lib "nom_pspti.lib"
    .lib "nom.lib"

    *分析指令:
    .TRAN 0 100M 0 10U
    .选项 ADVCONV
    .OPTIONS FILEMODELSEARCH
    .options ABSTOL= 10n
    .options ITL1=1500
    .options ITL2= 400
    .options ITL4=400
    .options VNTOL= 10.0u
    .PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*))
    .INC "..\TPS2663_STARTUP_EVM.net

    ****包括 TPS2663_STARTUP_EVM.net ****
    *来源 TPS2663_TRANS
    R_R6 PGOOD IN_SYS 24k TC = 0、0
    R_R7 FLT_N IN_SYS 24k Tc=0、0
    R_RILIM 0 N16848747 3k Tc=0、0
    R_R8 0 IMON 21k Tc=0、0
    C_Cdvdt dVdT 0{Cdvdt}Tc=0、0
    R_R9 0 N16848819 8 Tc=0、0
    V_VIN N16848841、输入电压为0Vdc
    X_U2 N16848841 B_GATE IN_SYS CSD19537Q3
    V_V2 IN_SYS 0
    +脉冲0 24 100u 1U 1 2
    V_VOUT 输出 N16848819 0Vdc
    X_S1 DRV IN_SYS B_GATE IN_SYS TPS2663_STARTUP_EVM_S1
    R_R1 UVLO IN_SYS 887k Tc=0、0
    R_R2 OVP UVLO 29.4k Tc=0、0
    R_R3 0 OVP 34k Tc=0、0
    c_cout 0 N16848819 1m Tc=0、0
    R_R4 PGTH N16848819 499k Tc=0、0
    R_R10 0 PLIM 150k Tc=0、0
    R_R5 0 PGTH 56k Tc=0、0
    X_U3 B_GATE DRV dVdT FLT_N 0 N16848747 IMON 输入 IN_SYS 0输出 OVP
    + PGOOD PGTH PLIM SHDN_N UVLO TPS2663_TRANS
    C_CIN 0 IN_SYS 1U TC = 0、0
    .param ovolo_protection=0 OVERLOAD_RESPON=0 cdvdt=100n
    +可调输出_power_limit=1

    .subckt TPS2663_STARTUP_EVM_S1 1 2 3 4
    S_S1 3 4 1 2 _S1
    RS_S1 1 2 1G
    .model _S1 vSwitch roff=1E9 ron=7.5 voff=3冯=3.6
    .end TPS2663_STARTUP_EVM_S1

    **继续传输.cir ****
    结束

    INFO (ORPSIM-15453):型号 X_U2.NMOS:使用 BSIM 版本3.2

    **** 06/01/23 11:15:12***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******

    **配置文件:"TPS2663_STARTUP_EVM-TRANS"[ C:\Users\Patrick.Willard\OneDrive - Epirus\Documents\Engineering\9-55V Boost\E-Fuse Pspic


    ****压控开关型号参数



    X_S1._S1
    Ron 7.5
    ROFF 1.000000E+09
    VON 3.6
    Voff 3


    错误(ORPSIM-16583):检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条、最多三条布线。 减少布线数量并再次进行仿真。


    中止仿真
    **** 06/01/23 11:15:12***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0******

    **配置文件:"TPS2663_STARTUP_EVM-TRANS"[ C:\Users\Patrick.Willard\OneDrive - Epirus\Documents\Engineering\9-55V Boost\E-Fuse Pspic


    ****作业统计摘要


    节点数:
    最高级别(NUNDS)=15
    外部(NCNODS)= 471
    总计(NUMNOD)= 503

    器件总数(NUMEL)= 19
    电容(C)= 3
    二极管(D)= 0
    VCVS (E)= 0
    CCCS (F)= 0
    VCC (G)= 0
    CCVS (H)= 0
    电感器(L)= 0
    MOSFET (M)= 0
    电阻器(R)= 12
    VSwitches (S)= 1
    电压源(V)= 3

    子电路数量(X)= 3

    矩阵统计:
    矩阵大小(nStop)= 776
    初始编号 要素(NTTAR)=1986
    带填充物的元素数量(NTTBR)= 1986
    点数(IFILL)= 0
    否溢出(NTTOV)= 0
    否。 LU 操作(IOPS)= 0
    稀疏百分比(PERSPA)= 99.670

    分析统计数据:
    总数时间点(NUMTTP)= 0
    否。拒绝的时间点(NUMRTP)= 0
    次数。迭代次数(NUMNIT)= 0

    负载线程= 1

    运行时统计信息:秒迭代
    矩阵负载= 0.00
    矩阵解= 0.00 1
    读入= 2.86
    常规设置= 0.91
    CMI 设置= 0.00
    设置= 0.00
    直流扫描= 0.00 0
    偏压点= 0.00 0
    交流电和噪声= 0.00 0
    总瞬态分析= 0.00
    产出= 0.00
    开销=.13
    总工作时间(使用解算器1)= 3.77

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    这是输出窗口:

    ---------------- INFO (ORPROBE-3209):仿真配置文件:TPS2663_STARTUP_EVM-TRANS ---------------
    INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
    **配置文件:"TPS2663_STARTUP_EVM-TRANS"[ C:\Users\Patrick.Willard\OneDrive - Epirus\Documents\Engineering\9-55V Boost\E-Fuse Pspic
    读数和检查电路
    INFO (ORPSIM-15453):型号 X_U2.NMOS:使用 BSIM 版本3.2
    电路已读入并已检查、无错误
    错误(ORPSIM-16583):检测到包含晶体管或二极管的导入模型
    运行已中止
    总工作时间(使用解算器1)= 3.77

    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



    我还尝试搜索 TI 库中的器件、但找不到它们、它们是否已更新?


    如果是、我是否需要在 pspice for TI 中手动更新 TI 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    让我跟进团队的这一问题并回来回答。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能否更新库并检查它是否显示在 PSpice for TI 中?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了并添加了8个新器件。  不要认为它们是那八种 MOSFET 或 IC、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们正在与模型团队合作、以找出此处出现的问题。  要仔细检查、您是否可以展开文件夹并导航到"电子保险丝"部分、看看是否在列表中找到?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您的库版本是什么?

    -jc